This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:有关 SPICE 模型的问题

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935902/lmg3410r070-question-about-the-spice-model

器件型号:LMG3410R070

尊敬的安保员:

大家好、我们正在进行无线电源传输、我们正在使用您的产品 LMG1025、并尝试在 OUT 设计中添加 LMG3410R070。 正如我们所知、也正如您在 LMG3410R070的技术文档中提到的、功率晶体管漏极和源极(包括 WIREBONDS、互连和封装寄生效应)中的寄生电感非常重要、会对性能产生严重影响、并使其从我们期望的性能中降级。

我查看 了 LMG3410R070的 SPICE 模型、但没有 、这些电感器在哪里建模。 此外、CMOS 驱动器电源中的寄生电感器非常重要。 我使用 EM 仿真来提取 PCB 寄生效应、但我没有对封装中的寄生效应进行任何估算、也没有对其建模。

我想知道您是否可以为我提供有关上述寄生效应的一些详细信息、以便进行更精确的仿真并与现实更加相似。  

谢谢、

Ehsan

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ehsan、

    感谢您联系我们! 是的、您可以更正这些电感值很重要、因为它们会影响电路性能。 由于数据表中没有这些数字、因此我们无法披露这些数字。 但是、对于我们具有集成驱动器的 QFN 封装、共源极电感为零、我们的封装中的源极和漏极电感最小化。 与来自 PCB 的电源环路电感相比、这些电感可以忽略不计。 要进行仿真、只需将 PCB 与电路之间的电源环路电感相加即可。

    对于栅极驱动回路电感、由于我们的驱动器是集成的、因此栅极驱动回路电感也会最小化、并且远小于分立式驱动器解决方案。 我们在内部测试了栅极驱动器性能、并确保其可靠切换。 需要注意的一点是、在实际 PCB 布局中、VNEG 电容器应靠近引脚、因此不会增加额外的栅极驱动环路电感。

    如果这有所帮助、请单击"这解决了我的问题"按钮。 谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yichi:

    感谢您的及时回复、我已将 PCB 寄生效应降至最低、并在 PCB 上放置了用于去耦的高性能电容器。 但是、如果我在源极和漏极(尤其是源极)中添加甚至500pH 的电感、这将影响电路性能。 您说将它们置零、但我们知道它们实际上不是零。 寄生效应始终存在键合线(即使您放置了多个引脚)、并且封装很大、我们通常使用1mm 电线=700pH 作为经验法则(由于互感、10个并联引脚不会将其除以10)。 因此、我认为在我们的应用中、它不能被忽略。  

    我不理解您有产品、并且您向客户提供了错误信息、并说"我们无法披露正确的信息"???!!!  

    此致、

    Ehsan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ehsan、

    出于估算目的、您可以为封装的源极和漏极电感输入200pH。 该数字是估算值、封装中的实际电感可能有所不同。

    希望这对您有所帮助。

    此致、