This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:FB 引脚电压温漂

Guru**** 2525750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932277/lm5022-fb-pin-voltage-drift-by-temp

器件型号:LM5022

大家好、

我可以在数据表中看到图2。 它表明 FB 电压将因温度而漂移。 在图中,25C = 1.25V;-25C = 1.248,它只有1.25-1.248 = 0.002V

您能否告诉我我们是否具有该漂移电压规格? (最大值和最小值)

25C 和-25C 之间是否可能存在0.02V 漂移电压?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    感谢您发帖。  首先、图2是从单个 IC 测量的。 由于工艺公差、另一个 IC 可能具有相似的曲线、但曲线可能会根据该 IC 在25°C 时的实际设置点向上或向下移动。   曲线基本上意味着温度变化很小、大多数 VFB 变化是由工艺公差引起的。  

    唯一保证的最小值和最大值是包括-40°C 至+125°C 温度范围内的工艺公差和温度影响在内的总变化。  没有数据支持25C 和-25C 之间的0.02V 语句、尽管这可能是一个很近的猜测。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    是在不同 IC 还是同一 IC 上观察到的0.02V 漂移?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yisong 和 Yohao,

    感谢您的评论。 我们知道 、我们仅保证最小值和最大值是总变化、包括-40°C 至+125°C 温度范围内的工艺公差和温度影响。

    在下图中、我们可以知道这个特定的 IC 漂移电压在温度= 25°C 至-25°C 时为0.002V。 我们想知道0.02V 漂移电压(10倍至0.002)是否合理。

    电源 0.02V 是单 IC 测量。  

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    虽然20mV 仍在规格限制范围内、但看起来很大。  您能否详细说明您是如何测量电压的?   

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    我同意你的观点。 现在、我告诉客户使用最短路径和万用表进行测量。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    请告诉我们我们是否可以提供进一步的帮助。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我是否可以假设问题已得到解决?  我想关闭这个线程。  如果要重新打开、请添加新帖子。  

    谢谢、

    Youhao