大家好、
我可以在数据表中看到图2。 它表明 FB 电压将因温度而漂移。 在图中,25C = 1.25V;-25C = 1.248,它只有1.25-1.248 = 0.002V
您能否告诉我我们是否具有该漂移电压规格? (最大值和最小值)
25C 和-25C 之间是否可能存在0.02V 漂移电压?
罗伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我可以在数据表中看到图2。 它表明 FB 电压将因温度而漂移。 在图中,25C = 1.25V;-25C = 1.248,它只有1.25-1.248 = 0.002V
您能否告诉我我们是否具有该漂移电压规格? (最大值和最小值)
25C 和-25C 之间是否可能存在0.02V 漂移电压?
罗伊
您好、Roy、
感谢您发帖。 首先、图2是从单个 IC 测量的。 由于工艺公差、另一个 IC 可能具有相似的曲线、但曲线可能会根据该 IC 在25°C 时的实际设置点向上或向下移动。 曲线基本上意味着温度变化很小、大多数 VFB 变化是由工艺公差引起的。
唯一保证的最小值和最大值是包括-40°C 至+125°C 温度范围内的工艺公差和温度影响在内的总变化。 没有数据支持25C 和-25C 之间的0.02V 语句、尽管这可能是一个很近的猜测。
谢谢、
应用工程学 Yohao Xi