This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:输出中开关频率的纹波

Guru**** 2525440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935287/lm5022-ripple-with-switching-frequency-in-the-o-p

器件型号:LM5022

您好!

我使用 TI webench 设计了升压转换器。 请参阅随附的方案。  我的 o/p 中的纹波大于250mV、纹波的频率与我的开关频率相同。 这可能是什么原因? 我们如何消除这种现象? 请访问 supporte2e.ti.com/.../6874.WBDesign4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswathy、

    感谢您使用 LM5022进行设计。  您的输出电容器似乎没有有效的滤波。  您应该使用低 ESR 电容器。  并联更多的陶瓷电容器也会有所帮助。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用了具有25mohms ESR 的100uF 聚合物型电容器。 但我们仍会得到纹波、其频率等于吞咽频率。  我们还尝试使用较大的电容值、但效果不好。  我们如何消除这种高频纹波?

    谢谢、

    阿斯瓦西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、即使在空载条件下、我们也会在开关频率下产生纹波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否显示示波器图片? 您是否使用短接地导线测量输出?  常规探头接地引线可能会拾取噪声。

    谢谢、

    Youhao