大家好、
我的客户现在正在评估其电路板上的 LMZ31520。 他们想知道 LMZ31520断电状态下 VOUT 引脚和 PGND 引脚之间的阻抗以及 SENSE+引脚和 AGND 引脚之间的阻抗,以便检查其电路板上的 LMZ31520。
-断电状态下 LMZ31520的 VOUT 引脚和 PGND 引脚之间的阻抗:? 电阻
- LMZ31520断电状态下的 SENSE+引脚和 AGND 引脚之间的阻抗:? 电阻
* ADJ 引脚到 AGND:外部3.521k Ω,Vout=0.85V 设置
我期待你的答复。
谢谢你。
此致、
Koshi Ninomiya