This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518EVM-878:电感器计算

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92518EVM-878, TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935385/tps92518evm-878-inductor-calculation

器件型号:TPS92518EVM-878
主题中讨论的其他器件: TPS92518

您好!

我们计划将 TPS92518EVM-878用于 POC。 在我们的应用中、我们需要2.4A 电流、因此我们应  将套件上的100uH 电感器器器件型号更改为 B82477R4104M100 (100uH、Isat=2.9A)。 这是因为现有的 EVM 电感器专为1.6A 电流而设计。

对于我们的应用、VLEDx=14V、Vin=24V、因此 TOFF = 58.9us (对于550KHz 频率)、Delta Ilpeak=300mA (IC TPS92518数据表中提到的第44页)

根据上述规格、电感器值根据数据表中给出的公式为2748uH。

1) 1)那么100 μ H 电感器 EVM 是否符合 我们的产品规格?  在 EVM 规格中、它提到了100 μ H 可在6.5至65V 的输入范围内工作。

2) 2)对于 PWM 调光输入、输出 ILED 电流是直流电流还是其 PWM 电流? 我希望我们有 LC 滤波器、因此即使施加 PWM 输入、输出电流也应为直流电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我希望 Toff 不是58.9us。  这将使 Ton = 82.5us、开关频率= 7.1KHz。

    TOFF 应为1.06us、以获得大约550KHz 的噪声。

    这使得 di = 0.148 Apkpk。  (电感器电流纹波)

    PWM 调光会打开和关闭输出、因此 LED 电流将与 PWM 信号类似、电感器电流斜升和下降速率之间存在差异。  您将使用什么 PWM 频率?

    请注意、这是一个恒定纹波电流输出、使其频率可变、具体取决于输入电压和输出电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    1) 1)我应使用10KHz 的 PWM 频率和550KHz 的开关频率。 开关频率和 PWM 输入之间是否存在任何关系?

    2) 2)在10kHz PWM 输入下、如果占空比在10%至90%之间变化、则 LED 输出电流是否也应在10%至90%之间变化。  在这种情况下、如果 PWM 输入信号是连续逻辑0、输出电流是否也是0?

    3) 3)如果我要使用 PWM 输入、在这种情况下还需要通过 SPI 配置任何寄存器吗? 如果是、哪些寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)否、它们不相关。

    2) 2) 如果 PWM 为10%至90%、MOSFET 将在10%至90%之间切换。  在10KHz 时、您将发现电感器电流压摆率将影响 LED 电流。  PWM 调光时的输出电流将取决于电感值、输入电压、LED 电压和输出电流。  如果您的电感器在为 LED 提供电流时施加10V 的电压、当 MOSFET 关闭并流过再循环或续流二极管时施加14V 的电压。

    在100uH、24V 输入、14V 输出条件下、电流将以0.1A/us 的速率上升、并以0.14A/us 的速率下降(这是使用 V = L *(di/dt)。  将电流斜升至1A 需要10us 、而将电流从1A 斜升至0A 需要7.14us。  10%占空比时、10KHz 为10us 导通时间、因此电流将花费该时间10us、上升至1A。

    如果在输出端有电容器、它也会影响光输出。

    对于更高的 PWM 分辨率、建议使用分流 FET 调光、但由于输出电容在10KHz 处被 MOSFET 分流、因此需要非常低或为零

    3) 3)我认为 PWM 输入正常工作、因为它们无需配置 SPI 寄存器。  请参阅数据表第20页的第8.3.8节。

    此致、