This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:设置

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934895/bq25606-setup

器件型号:BQ25606

BQ25606规范建议在0°C 至60 C 充电温度 范围内 RT1 (5.23K)和 RT2 (30.9K)的电阻值。 我们使用的 LG (INR18650)锂离子电池的指定充电范围为0C 至45°C  我计算了一个高于45C 的新充电截止频率、以满足所选的电池充电要求。 0至45°C 的计算使用 RT1 (9.31K)和 RT2 (402K)的电阻器值、但这会将充电电压降低至~30°C 以上、并会降低完整充电电压。

设置充电器以满足0至45°C 电池充电范围要求的正确方法是什么? BQ25606规范未详细说明如何针对不同的电池充电温度范围进行调节、仅提供0至60°C 的指导 您能否为设置充电温度范围为0至45°C 的电池提供指导?

此致 Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernd、

    有关 RT1和 RT2计算工具、请参阅 http://www.ti.com/lit/zip/slurax7。 虽然该原理是针对 BQ2589x 开发的、但 原理相似、可用于 BQ25606。 请相应地插入指定温度(T1和 T5)的热敏电阻信息。 T2和 T3取决于 RT1和 RT2。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    离线向您发送了一封电子邮件、以阐明问题。

    此致、

    Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernd、

    线程脱机解出。 它被视为接近。

    谢谢、

    宁。