This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD88584Q5DC:CSD88584Q5DC RC 热模型

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD88584Q5DC, TIDA-00774, TIDA-01516, DRV8306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931535/csd88584q5dc-csd88584q5dc-rc-thermal-model

器件型号:CSD88584Q5DC
主题中讨论的其他器件: TIDA-00774TIDA-01516DRV8306

是否为 CSD88584Q5DC 器件提供了 R-C 热模型? 理想情况下、我希望有一个结至外壳以及结至环境的模型。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您关注 TI FET 产品。 遗憾的是、我们没有适用于此电源块器件的任何 RC 热模型。 数据表中指定了 RthetaJC 和 RthetaJA 的值。 我还将提供链接至博客、其中介绍了 TI 如何规范 MOSFET 的热阻抗、并提供了一篇技术文章、介绍了 FET 封装中可以耗散的功率。 这是一种双冷却封装、能够通过散热器进行顶部散热、从而极大地改善此电源块的散热性能。 您能否共享有关您的应用的信息? 这是否用于电机驱动? 该电源块已用于许多电机驱动 EVM 和参考设计。 您可以在 TI.com 产品文件夹的"设计和开发"选项卡下找到详细信息。

    e2e.ti.com/.../understanding-mosfet-data-sheets-part-6-thermal-impedance

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的快速响应。 我非常熟悉热阻抗、但为了确定瞬态功率的结温(非方波脉冲)、我需要使用热 R-C 模型来仿真和确定结温。 例如、在我的应用中、我有一个瞬态90A 电流衰减(在电机制动期间)大约10-12秒、大多数衰减发生在6秒以下。

    这是不是针对瞬变的错误方法吗?

    谢谢、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    通常、我会使用瞬态热阻抗曲线来估算结温上升。 但是、TI 仅提供单个分立式 FET 的这些曲线。 我上拉了 CSD88584Q5DC 的特性数据、其中包括 Zthjc 和 Zthja 曲线。 我已联系一位同事、确保我正确解读这些曲线、并查看这是否能帮助您解决问题。

    此外、数据表中的图7显示了最大 RthetaJA 为125degC/W 时单脉冲电流与脉冲持续时间的关系 该曲线仅持续1秒、最大脉冲电流略高于50A。 此曲线的唯一条件是 TJ = 25摄氏度、我认为这是在数据表第5页所示的最小焊盘区域没有散热器或任何气流的情况。 我认为您的应用的功能应该更好。 很显然、这将很大程度上取决于您的实际 PCB 布局和堆叠、以及您是否正在使用散热器并具有任何气流。 TI 唯一能够控制的东西是 RthetaJC、这取决于芯片尺寸和封装设计。

    我将在收到更多信息后尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我仍在努力获取您的答案。 请待机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我已向封装团队提交申请、要求为 CSD88584Q5DC 生成 R-C 热模型。 我将在模型完成时通知您。 希望它不会花费太长的时间。

    同时、您应该了解 TIDA-01516 (600W、BLDC 电机驱动参考设计)和 TIDA-00774 (1kW、BLDC 电机驱动参考设计)。 第一个示例采用单相 CSD88584Q5DC、第二个示例采用两个并联。 这些都是电机驱动应用中该器件功能的很好示例。 我有点担心90A 峰值会在几秒内衰减。 在相当长的一段时间内、它会产生很大的功率耗散。

    当我获得目标完成日期时、我会向您更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我没有忘记你。 我还在等待包装团队的 R-C 型号。 我将在完成后立即向您更新。 对拖延表示歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我从封装团队那里得到了一些关于对该器件进行建模的问题。 您能否提供有关制动操作的更详细说明? 例如、在制动时、两个 FET 都打开还是在某个占空比下进行 PWM? 您是否计划使用散热器?

    1. 我们无法使用两个电源生成 RC 网络。  我们只能生成具有1个不同源的 RC 网络(另一个源必须是恒定的)。
    2. RC 网络需要一个吸收温度节点(事件期间不会变化的温度节点)。  通常、这是 JEDEC 设置中的空气温度。  这可能是 DAP (散热焊盘)温度、但这仅在非常短的时间(ms)内有效。  请与客户讨论此限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    很抱歉、这需要很长时间才能完成。 下面是研发 R-C 热模型的工程师的反馈。 他不相信 R-C 模式将会起作用,如下文所述。 这款采用双冷却封装的电源块器件具有两个裸片(热源)和两个散热器(封装顶部和底部的散热焊盘)。 请查看并告诉我您希望如何继续。

    来自 TI 封装工程师-

    RC 网络不能用于此目的、原因如下:

    1. 有两个热源和两个散热器。  RC 模型需要单个 GND 节点。  我不知道如何生成具有多个灌电流节点的 RC。
    2. 客户要求的时间对于 RC 车型来说太长了。  在12秒下、温度行为将超出封装范围、因此必须考虑系统属性。  系统包括任何顶部散热器、PCB 设计、气流等…。

     

    我们可以为客户提供运行热仿真的详细模型。  请了解客户使用的仿真软件。  我们可以在 Icepak 和 Flotherm 中提供模型;对于其他工具、我们可以提供3D CAD 文件以及材料属性列表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将 DRV8306用于具有360W 电机的应用。 在制动方面、我们使用 DRV8306上的 nBrake 输入、以便通过将低侧 FET 全部导通来控制它们。

    至于 RC 仿真、我已经附上了我要查找的电路类型的图片。 其中 I2是 FET 中耗散的功率、V1是环境温度、而结温是在电压探针位于电路左上角的位置测量的。 结至外壳或结至电路板就足够了、因为结至环境高度依赖于我们的 PCB 布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的更新。 我已经与从事该模型的封装工程师分享了这一点。 我认为只有底部 FET 导通有助于简化模型。 我们能否进一步假设大部分热量通过封装底部的散热焊盘散发到 PCB 中? 如果您不使用散热器来去除封装顶部的热量、我认为这应该是一个合理的假设。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    由于我们已将此讨论移至常规电子邮件中、因此我将结束此主题。