This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:客户问题:此器件是否通过 UL 2367认证以及是否在出厂时进行了编程?

Guru**** 2811175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935472/bq40z50-r2-customer-questions-is-this-device-ul-2367-recognized-and-is-it-factory-programmed

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: TPS25982

您好!  

我们的客户正在考虑在其应用中使用电池监控器、他们认为他们会将电子保险丝(TPS25982)替换为 BQ40Z50-R2。 这促使他们询问 BQ 器件是否通过 UL 2367认证?  其次、您能否解释一下该器件是出厂编程的、还是需要在 PCB 上加载固件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    该器件未经 UL 认证。 它是出厂编程的。

    此致、

    Matt