This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:SNVA721A 低 EMI 布局 AP 注意-接地?

Guru**** 2533200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929267/lm46002-snva721a-low-emi-layout-ap-note---solid-grounds

器件型号:LM46002

我查看 AP 说明 SNVA721A、发现有关实心接地层的建议很有趣、我想对此进行讨论。

我们是否真的认为在开关说明和电感器下方使用实心接地平面是一个好主意? 我更习惯在这里看到所有平面上没有覆铜区域、这就是我要做的。

在使用第三层作为电源平面的4层电路板上、SMPS 电路下方是否有接地岛? 再说一次、这是否包括在开关节点和电感器下?

我对人们对这方面的想法感兴趣吗?

谢谢、

Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    正如您所说的那样、这方面有很多意见。

    就 EMI 而言、我想移除电感器下方的接地平面。

    这适用于功率电感器和 EMI 滤波电感器。

    稳压器下方的平面是另一个问题。

    在我们在组中使用的堆叠中、顶层(或 reg 所在的层)是  

    作为散热器很重要、应保持常亮并连接到 DAP (如果有)。

    对于我们的许多器件而言、这是最重要的散热器路径。   

    下一层是用于实现良好电气连接的实心接地层;以提供帮助

    将接地端连接在一起。  下一层主要是互连的、并且非常"切断"

    底部有一些连接、也用于散热器。  因此您有通路

    一直穿过电路板。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    谢谢