This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:800VAC 应用讨论

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, UCC28722, UCC28720
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933851/ucc28600-800vac-application-discussion

器件型号:UCC28600
主题中讨论的其他器件: UCC28722UCC28720

大家好、

在这里了解您很高兴。 我的客户希望在以下要求下使用该器件、

  • Vin=800VAC、Vo=12V/0.1A、效率应高于50%;
  •  空载功耗应尽可能低;

您认为 UCC28600是否可以满足上述要求?

BTW、UCC28600的下一代器件是什么?  

谢谢。

BR、

查尔斯·林  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28600专为高功率反激式应用而设计。  我不确定它是适合此应用的正确器件。

    您可以考虑使用使用使用 BJT 的 UCC28722使用 PSR 反激。

    以下链接将转至 ucc28722的数据表。

    以下应用手册介绍了如何使用 UCC28722进行设计、以实现适用于 eMeter 的宽输入范围电源。  即使您不是为电子式电表应用设计电源、我认为此应用手册也会对您有所帮助。  

    我还找到了使用 UCC28720 PSR 反激式控制器的参考设计、该控制器专为184V 至707V 交流输入范围而设计、具有12V、1A 输出和3.3V 100mA 输出。  以下链接将提供给此参考设计、并可能为您提供有关如何设计反激式转换器的更多想法。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您在这里的推荐。 对于 UCC28720、HV 最大输入电压为700V、如何在此应用中使用800VAC? 谢谢。

    BR、

    查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BR、

    UCC28722与 UCC28720是同一器件、不具有内部高电压启动功能。

    您可以使用涓流充电电阻为 VDD 电容充电。

    但是、您需要使用 UCC28720、您可以使用使用高压 NPN、TVS 和电阻器的串联导通稳压器。

    1. NPN 集电极连接到您的高电压输入
    2. NPN 发射极至 UCC28720的 HV 引脚
    3. 一个电阻集电极、用于为 TVS 齐纳二极管提供偏置电流。
      1. 选择电压不超过650V 的电视。
      2. 另一个选项是电阻分压器。
      3. 如果使用 TVS、则将阳极接地、阴极接地。

        此致、