This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17585F5:TI MOSFET 最大频率

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17585F5, CSD17313Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935817/csd17585f5-ti-mosfet-max-frequency

器件型号:CSD17585F5
主题中讨论的其他器件: CSD17313Q2

您好、TI 专家、

请告诉我、CSD17585F5和 CSD17313Q2等 TI MOSFET 的最大开关频率是多少。

它可以传输的最大频率方波是多少。

谢谢、此致、

罗杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayce、

    感谢您的查询。 TI 未指定 FET 的最大开关频率。 开关频率取决于应用、要求、栅极驱动器和 PCB 设计。 此外、FET 的开关速度由以下参数决定:QG、QGD 和 RG。 CSD17585F5针对负载开关应用进行了优化、具有34欧姆的典型内部栅极电阻、可限制其开关速度。 CSD17313Q2具有低得多的内部栅极电阻(典型值为1.3 Ω)以及低 QG 和 QGD、这意味着它能够根据要求、栅极驱动器和 PCB 布局快速切换到低 MHz。 以下链接提供了有关数据表中指定的 MOSFET 开关参数的更多信息。 如果您可以分享有关要求的更多详细信息、我可以帮助您确定哪款 TI FET 最适合该应用。 请随时通过 TI.com 电子邮件地址向我发送电子邮件。