This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:更新 BQ78350-R1固件

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, EV2400, BQSTUDIO, BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935807/bq78350-r1-update-bq78350-r1-firmware

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

你(们)好

如果之前已经回答过这一问题,表示歉意,但我找不到一个直接的答案。

我想将 BQ78350-R1更新为 R2。 IC 位于定制 PCB 上。 如何访问此 IC 以更新固件。

1) 1)编程所使用的物理接口是什么? 我们目前可以通过 I2C 访问该器件。

2) 2)我是否必须通过 BQ Studio 进行更新?

3) 3)我必须使用 EV2400来访问器件、或者能否通过连接到 PC 的标准 I2C 收发器来访问器件?

谢谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    有一些不同的选项可用于更新器件。 BQStudio 是一个选项、如果您只对几个板进行编程、则应该使用该选项-器件的接口是通过与 I2C 类似的 SMBus 进行的。

    但首先、验证您是否需要升级到 R2非常重要、因为升级固件确实需要付出巨大的努力。 您的应用需要 R2中的特定功能。 选择 R2固件的最常见原因是 BQ78350-R1A 上没有预放电功能。  

    R2固件的生产编程选项、可实现更大的规模:

    1. BQStudio -不用于生产、可能会有点慢
    2. 固件更新工具-我可以向您发送一个软件工具(通过专用 E2E 消息)、用于将固件从 R1更新到 R2。 这也使用 EV2400。
    3. 通过主机控制器加载 srec。 我可以共享示例 Python 代码以加载固件、该固件可用于为主机生成序列。
    4. 与专门创建生产编程解决方案的第三方供应商合作。 我可以通过私人消息向您发送供应商的名称。

    此致、

    Matt