请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQSTUDIO、
你(们)好
如果之前已经回答过这一问题,表示歉意,但我找不到一个直接的答案。
我想将 BQ78350-R1更新为 R2。 IC 位于定制 PCB 上。 如何访问此 IC 以更新固件。
1) 1)编程所使用的物理接口是什么? 我们目前可以通过 I2C 访问该器件。
2) 2)我是否必须通过 BQ Studio 进行更新?
3) 3)我必须使用 EV2400来访问器件、或者能否通过连接到 PC 的标准 I2C 收发器来访问器件?
谢谢您的帮助