This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28610:UCC28610 zcd 延迟

Guru**** 2507655 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935719/ucc28610-ucc28610-zcd-delay

器件型号:UCC28610

大家好、

在 UCC28610:ZCD 和 LC 问题 E2E 网站讨论中:

如上所述: ZCD 引脚过零将等待400ns,然后打开栅极驱动器;

但是、如数据表所示:

TDLY (zcd)为150ns

那么,对400ns 的答复是否有特别的考虑呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我无法打开附件。  但是、UCC28610在 ZCD 上看到零电压后、将在打开栅极驱动器之前等待150ns 的 TDLY (zcd)、并且可能会参考部分谐振环周期。

    请参阅数据表中的图35。  辅助绕组信号应通过辅助绕组与初级 绕组(NA/NP)的匝数比与开关节点耦合。 因此、如果图23将 VDS 视为 VZCD、将 VBULK (min)视为接地。

    在反激式转换器在 TDM 结束时向次级侧提供能量后。  开关节点将 LC 振荡电路、其能量保留在变压器的磁化电感(Lm)和开关节点电容中。  当 VDS 的横升至 Vbulk (min)并且 Vaux/VZCD 将超过零伏1/4时、振铃频率的周期将发生。  如果该周期为250ns、则栅极驱动器将打开250ns + 150ns = 400ns。

    此150ns 延迟可确保在开关节点振铃低于 Vbulk (min)时打开栅极驱动器、从而实现接近谷底的开关。

    此致、