This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:具有更高栅极驱动器电流的准谐振电流模式 PWM 控制器

Guru**** 2525770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023, UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935657/lm5023-quasi-resonant-current-mode-pwm-controller-with-higher-gate-driver-current

器件型号:LM5023
主题中讨论的其他器件: UCC27531

设计

在某些情况下、我们赢得了 LM5023、客户希望升级一个具有2A 栅极驱动器功能的版本、因此希望与您联系、了解我们是否有解决方案。

顺便说一下、我们是否有 一个准谐振电流模式 PWM 控制器、它可以支持5V 电源。

谢谢  

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    LM5023设计用于在离线或高输入电压应用中运行。  这需要更高的 VCCon 阈值、以使 VCC 电容器保持合理的尺寸。   此外、要在这些应用中驱动 FET、还需要8至12V 的电压。

    目前、没有计划在具有2A 驱动器的 LM5023上进行未来的旋转。  如果您需要 2A 的栅极驱动、则可以使用外部栅极驱动电路。  UCC27531可支持2.5A 拉电流和5A 灌电流。

    此致、