This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28880:HV 降压拓扑

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28880, UCC28C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935606/ucc28880-hv-buck-topology

器件型号:UCC28880
主题中讨论的其他器件: UCC28C45

UCC28880是否能够通过降压拓扑支持以下条件? 或者哪种解决方案合适? 非常感谢。  

 1.Vin=350~900V

2.Vout=350V/5%

3.Iout (0~1.7A)

应用:交流驱动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议在输出电流为100mA 时使用 UCC28880。  不建议用于1.7A 的输出电流。

    TI 目前不提供具有内部 FET 的降压控制器、而是能够为诸如您的高电压应用提供1.7A 的输出电流。

    您将遇到的另一个问题是、如果您的输入等于降压转换器中的输出、您将需要100%占空比、 这将使降压电感器饱和、如果您的输入电压阶跃为350V 至900V、则将高侧 FET 导通为饱和电感器。

    由于您的输入电压如此之高、最好使用两个转发开关、最大占空比为50%。

    TI 拥有一款功率级设计器软件工具、可帮助您设计功率级。  您可以通过以下链接下载该软件。  www.ti.com/.../POWERSTAGE-DESIGNER Stage design&tisearch=Search-EN-万物

     

    UCC28C45是一款峰值电流模式控制器、其最大占空比为50%、适用于此应用。

    如果您应该选择在为您的应用转发的两个开关中设计 UCC28C45、请在标题中将 UCC28C45重新发布到 e2e 中、以便合适的应用工程师可以回答您有关您的设计的问题。

    此致、