This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3801:是否允许为 TPS3801-01连续提供5VDC?

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935744/tps3801-is-it-allowed-to-continuously-supply-tps3801-01-with-5vdc

器件型号:TPS3801

你好

是否允许为 TPS3801-01连续提供5VDC? ABS。 最大值为7VDC、建议最大值为4V 该系列中的其他器件建议电压高达6Vdc。 原因是什么?

感谢你的帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    您应该能够在5V 电压下运行、但建议电压最高为4V、这意味着规格可能不适用。 原因是阈值电压(带隙)与 Vin 之间的差异非常宽。

    谢谢、
    Abhinav。