This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9246:此器件是否能够以100KHz 运行?

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935795/ucd9246-is-this-device-can-operate-at-100khz

器件型号:UCD9246

该器件的最小开关频率是多少。

谢谢、

Kabir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kabir、  

    是的。 Fsw 范围为15.26kHz 至2000KHz。  

    此规格位于数据表第3页。  

    谢谢