This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61032:输出电容

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935371/tps61032-output-capacitance

器件型号:TPS61032

尊敬的 TI 团队

我想问输出电容(Cout)。

检查 TPS61032数据表时、输出电容的最小值为22μF μ F。

0.1μF、我们的客户正在尝试设置 Cout=2 μ F。
(因为他们设计的电路板实际上并不关心输出电压纹波的幅度)

如果输出电容的电容设置为22μF μ F 或更低、除了大输出电压纹波之外还有其他问题吗?

*条件如下。
VIN=2.8V
VOUT=5V
Iout=0.52A

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey:

    您是否可以介绍它是什么类型的应用? 如果 Cout 太小、环路可能会不稳定。