This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:TPS61169

Guru**** 2562160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934143/tps61169-tps61169

器件型号:TPS61169
主题中讨论的其他器件: TPS61170

您好!

我正在使用 TPS61169设计 IR LED 驱动器。

设计要求如下:

Vin (max)= 5V

VOUT (max)= 13V

Iout (max)= 100mA

根据我的计算、我选择了10uH 电感器。 设计的参考设计。 此外、在我们的工作台上、我还针对 TPS61170仿真了该设计。 但 TPS61170具有外部补偿。 我选择 TPS61169。 那么、我是否可以遵循 TPS61169的 TPS61170的相同仿真结果?