This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:BATFET BAT 至 SYS 正向电压

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935265/bq25898-batfet-bat-to-sys-forward-voltage

器件型号:BQ25898

您好!

我们的客户混淆了 bq25898在补充模式下工作时 BATFET BAT 至 SYS 正向电压。 当我在数据表中进行检查时、在这种情况下 BATFET VDS 被分成2个区域:(1)在低放电电流区域中稳定30mV VDS、(2)在高放电电流区域中 RDSON x 放电电电流。 我的理解是否正确?

如果我的理解是正确的、您还能让他知道从(1)到(2)的放电阈值电流、反之亦然。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅图14。 d/s 上的 BATFET V-I 曲线

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我理解您的观点。

    此致、