This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61042:CTRL 引脚端接

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935436/tps61042-ctrl-pin-termination

器件型号:TPS61042
主题中讨论的其他器件:TPS61043

大家好、

我的客户将使用 TPS61043作为其产品、但由于以下错误、器件损坏。

  •  CTRL 引脚已打开
  • 二极管(SW 和 COUT 之间)方向相反

然后、客户提出了一些问题、如下所示。

  1. 数据表第10页显示"必须终止此 CTRL 引脚"。
    如果未终止、该怎么办?(什么是故障模式?)
  2. 如果二极管方向相反(如何损坏器件)、该怎么办?
    当 SW 从导通状态变为关断状态时、SW 引脚是否存在电感器过压、因为关断状态下没有电流路径?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CTRL 引脚是开漏结构、必须连接到特定 的电压电平。

    如果 FET 关断期间没有电流路径、则电感器中存储的能量将无法释放、电感器将饱和、电流变得过大、无法损坏器件。

    BR、

    RobinZ