This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5712-Q1:LED 驱动器推荐请求

Guru**** 1129730 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5712-Q1, TLC6C5912-Q1, TLC6C5816-Q1, TPS929120-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931392/tlc6c5712-q1-led-driver-recommend-request

器件型号:TLC6C5712-Q1
主题中讨论的其他器件: TLC6C5912-Q1TLC6C5816-Q1TPS929120-Q1

你(们)好

客户继续执行汽车仪表板项目。
它们使用 TLC6C5912-Q1、但由于需要保护、因此更改为 TLC6C5712-Q1。
但是、由于不满意、无法应用电气规格。
我想推荐符合客户规格的产品。

符合 ASIL-B 标准
2.通道:10及以上
3.开路/短路/故障保护
4.输出漏极电阻- LED (Vf=3V)、VDS 6-36V

其他问题:TLC6C5816-Q1是否符合 ASIL-B 标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    相应的工程师目前不在办公室。 请等待几天。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我不理解第4点"输出漏极电阻- LED (Vf=3V)、VDS 6-36V"、您能不能更详尽地描述它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用6V 至36V 的电池电压、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于6c5712、DRAINX 引脚的最大电压为10V、因此考虑 DRAINX 引脚对电池短路的情况、我建议客户使用 LDO 使电源处于 DRAINX 引脚的限制电压范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Frank

    客户无法添加 LDO。

    因此、我想获得另一个产品建议。

    如果没有可推荐的产品、请检查 TLC6C5816-Q1是否符合 ASIL-B 标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有 LDO、我认为 TLC6C5816-Q1 是合适的灌电流解决方案。

    如果还考虑使用高侧 LED 驱动器、我建议使用 TPS929120-Q1。

     TLC6C5816-Q1 可支持 ASIL-B 系统设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Frank  

    感谢你的帮助。

    我会向客户推荐 TPS929120-Q1。

    此外、如果 TLC6C5816-Q1支持 ASIL-B、则很可能会选择该器件。