This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:TPS54620过冲&放大器;下冲定义

Guru**** 2384180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933364/tps54620-tps54620-overshoot-undershoot-define

器件型号:TPS54620

你(们)好  

TPS54620是否定义了输出过冲和下冲容差百分比?

谢谢。

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    通常、OS/US 规格由客户而非 IC 定义、性能取决于/Vin/Vout/Fsw/LC/Loading 设计。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 人、

      我发现 TPS54620在一种旧设计中、输入为16V、输出为12V/3A、电感器非常大、8.2uH。

    最近稳压器烧坏了、我们怀疑它是过流。 您认为8.2uH 电感器在燃烧过程中起着什么作用吗?

    谢谢、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、请提交一个新主题主题主题线、并在其中上传您的设计原理图/布局以供审核

    裕昌