您好!
我们正在开发全桥三相有源整流器、在其中实现了您的 UCC5390E 栅极驱动器。 整流器的设计方式是、驱动器电路位于单独的 PCB 上(每个驱动器一个 PCB)、而驱动卡 PCB 则堆叠在 MOSFET 所在的主电源板上(Cree C3M0120090D)。 对于双路输出电源、我们使用 Recom R12P21503D 直流/直流转换器。 我们的驱动卡的一些主要设计特性包括:
- 接地
- VCC2 =+15V、VEE2 =-3V
- VCC1 = 3V3 (但我们也尝试了5V 和12V)
- 放置在驱动器下方的 PCB 上的空气间隙和用于电隔离的直流/直流
随附文件中包含驱动器电路的原理图照片、已组装驱动器卡的照片以及驱动器卡的 Altium 项目文件。
到目前为止、我们已经组装了8个驱动卡中的2个、它们都无法正常工作。 精确地说、所有电源电压都到达其足够的引脚(VCC1、VCC2和 VEE2)。 此外、我们还测量到 IN+信号在所有情况下都是组合的、输出引脚被拉至 VEE2。 到目前为止、我们已经尝试了几个方面:
- 检查组装是否正确完成(电路板上放置的元件与原理图中的元件相同。
- 对于 VCC2和 VE2引脚、直流/直流的输出分别约为+16V 和-3.5V。 如前所述、直接在驱动器 IC 引脚上测量电压。
- 所有焊料都可以、并且 PCB 制造与设计文件相对应。
- 尝试在输出引脚悬空时测量输出、在栅极和源极之间连接150R 电阻器、我们还尝试了驱动器设计用于控制的原始 MOSFET
- 使用3V3、5V 和12V 为 VCC1供电。 IN+处于相同的电压电平。
- 断开直流/直流电源并将外部双路输出电源连接至驱动器。
我们 尝试在 IN+上引入恒定的高电平信号,而不是 PWM 信号。
- 我们尝试通过断开-3V 并将 VEE2连接到 GND2 (即源极引脚)来切换到单极电源。
在设计和测试阶段、我们深入研究了与 UCC53x0系列驱动器相关的材料、例如:
https://www.ti.com/lit/ug/sllu238/sllu238.pdf?ts=1598528662379
有关此驱动程序系列问题的 TI E2E 支持论坛。
您是否有任何建议、到目前为止、问题是什么? 驱动器电路的设计相对简单、但我们无法理解为什么该驱动器不工作。
此致、
Nenad Djalovic