This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:开关三相和六相

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935238/lm5170-q1-switch-3-phase-and-6-phase

器件型号:LM5170-Q1

大家好、

我想知道如何将此 IC 调整为六相和三相。 LM5170-Q1在运行时、只能禁用 EN1或 EN2中的一个? 在这种情况下、该器件能否用作三相直流/直流转换器?

 此致、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    感谢您的提问。  是的、可以禁用 EN 信号以减少运行中的相位数。  但是、在每个 IC 的两个通道之间、您可以禁用 EN2、但不禁用 EN1、因为 EN2仅在 EN1为高电平时有效。   您在图中展示的是什么工作原理。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi