This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2585:LM2585的变压器?

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2585
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935465/lm2585-transformer-for-the-lm2585

器件型号:LM2585

您好!

我很难找到适合 LM2585的变压器。 我的需求如下:

输入电压24V;

2 -输出电压60V;

3配置:反激式;

电源:20W 输出

目前、我使用的是 WE 750313776、它工作良好、但无法处理超过5W 的功率、我似乎无法找到能够维持20W 功率的商业产品。 我的问题是:

1-您是否知道有适合我的需求的商用变压器?

2 -如果不是、您建议为定制变压器使用哪些参数? 我曾尝试建造几个测试变压器,并确定:

-初级绕组的电感介于50和100 μ H 之间;您同意吗?

-一次侧绕组与二次侧绕组比为1:4;

我试过几个不同的磁芯,但我无法准确确定它们的组成;你建议什么磁芯,大小是多少?

-初级绕组和次级绕组线的尺寸应该是多少?

谢谢、

Paolo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    感谢您使用 LM2585。

    我不知道有任何商用现成变压器可满足您的需求。  

    但是、我随附了一些 TI 参考资料、您可以使用这些参考资料来帮助您设计定制变压器、然后与变压器供应商交谈将帮助您最终确定选择:  

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup338/slup338.pdf 这提供了更高级别的概述

    https://www.ti.com/lit/ml/slup127/slup127.pdf 这更深入地介绍了反激式变压器的设计。

    谢谢、

    Richard