This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22971:VIN 变化时的上升时间

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22971

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935223/tps22971-rise-time-when-vin-changes

器件型号:TPS22971

大家好、团队成员

我使用 TPS22971设计了 SD 卡的电源电路、如图所示。

该电路的工作原理如下:
步骤1. 启用 TPS22971、Vout 升至 VIN (3.3V)
步骤2. 输入电压 从3.3V 下降到1.8V。
步骤3. VIN 再次上升至3.3V。

问题: 在步骤3的步骤中、根据 CT 值软启动时的上升时间是否会减慢?


请给我您的评论。

此致、

文俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    三文弘

    对于步骤3、当 VIN 从3.3V 变为1.8V 时、CT 引脚的电容值不会减慢下降时间。
    在 VIN 为上升沿的情况下、CT 将影响压摆率。

    请告诉我这是否能解答您的问题。 如果还有其他问题、请告诉我。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Dimitri

    感谢您的快速回复。

    那么、当 VIN 从1.8V 变为3.3V 时、CT 是否会影响压摆率、如下图所示红线所示?

    此致、

    文俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    三文弘

    CT 对红色高亮区域以及 VIN 从3.3V 变为>1.8V 的前一下降沿的影响非常小。

    原因:内部 FET 驱动器在两种情况下都已完全导通功率 FET、因此、虽然 CT 处的电容会降低功率 FET 的 VGS、 它已经完全导通、因此压摆率不会受到影响、例如 VIN 或 ON 从0->3.3V 开始、此时 FET 最初不导通、VGS 为0。

    请按绿色按钮、告诉我这是否回答了您的问题。 。 如果还有其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Dimitri