This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700:TLV70033:输出可灌入的最大电流是多少?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935534/tlv700-tlv70033-what-is-the-maximum-current-the-output-can-sink

器件型号:TLV700

在我的电路板中、TLV70033用于为5k Ω 上拉电阻器提供电源。 但是、在某些情况下、连接到上拉电阻的信号可能从外部驱动至5V、因此我可以通过上拉电阻将电流从5V 信号流向 LDO 输出。 LDO 在不超出稳压范围的情况下可以灌入的最大灌电流是多少?

谢谢、

Norelis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norelis、

    您是否指的是上拉式使能? 在这种情况下、如果不使用该器件、则必须使能驱动或连接到 VIN。  

    如果这相对于输出而言、则不需要上拉电阻、并且 LDO 设计为仅提供拉电流(除了通过内部反馈分压器的最小泄漏电流外、它不会灌入电流)。  

    我不确定我是否回答了您的问题、但希望我能提供一些见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    这与输出相关、在这里、我可以看到340uA 通过5K 电阻进入 LDO 输出。

    Norelis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norelis、

    如果 VIN 大于 VOUT、则您的主要泄漏路径将通过内部电阻分压器、如下所示:

    无需上拉 VOUT。

    我希望这能回答你的问题。