This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930:负载2R 时 IC 击穿

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, TIDA-01093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935332/bq76930-bq76930-ic-breakdown-when-my-load-2r

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: TIDA-01093

大家好、Evey One

我的 BQ76930有问题。 我的电池是16S4P (16节64V)

当我使用负载2R 连接 PCB 时。 BQ76930 会烧断(BQ76930高压 烧断)

我具有浪涌电流的软启动

您能帮我检查我的设计吗?

这是我的原理图  

e2e.ti.com/.../BMS-v3.1-16-Cells.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khánh、

     您的设计是否参考了 TIDA-01093? 我在原理图中注意到以下几点:

    • BAT 和 VC5X 上的滤波电容器仅为1uF、建议使用10uF。
    • 从 VC10到 BAT 以及从 VC5到 VC5X 的二极管。在原理图中显示为肖特基二极管、但数据表和参考设计中使用了标准二极管。
    • VC5B 通过0欧姆连接到每个器件上的 VC5X。 这应该有一个电容器、而不是一个0欧姆电阻器。
    • P_CELL4通过0欧姆连接到 VC5B。 I 应通过1k (与其他电阻器的值相同)进行连接。 P_CELL12也是如此。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Matt