This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:如何在50mA 至60mA 的范围内设置快速充电电流

Guru**** 2510665 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935444/bq25120a-how-to-set-fast-charge-current-in-the-range-of-50ma-to-60ma

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件:BQ25120

大家好、

我们在将充电电流设置为50mA 至60mA 之间时遇到了问题、例如55mA

但在快速充电控制寄存器中没有设置55mA 的选择;

以下是设置:

    {BQ25120_STATUS_SHIPMODE_REG、 0x01}、
    {BQ25120_FAULT_FAULTMASKS_REG、 0x00}、
    {BQ25120_TSCONTROL_STATUS_REG、 0x88}、
    {BQ25120_FASTCHARGE_CTL_REG、 0x88}、
    {BQ25120_CHARGETERM_I2CADDR_REG、 0x82}、
    {BQ25120_BATT_VOLTGE_CTL_REG、 0x78}、
    {BQ25120_SYSTEM_VOUT_CTL_REG、 0xAA}、
    {BQ25120_LOADSW_LDO_CTL_REG、 0x7C}、
    {BQ25120_PUSH_BTN_CTL_REG、 0x68}、
    {BQ25120_ILIMIT_UVLO_CTL_REG、 0x12}、
    {BQ25120_BATT_VOLT_MONIT_REG、 0x00}、
    {BQ25120_VIN_DPM_TIMER_REG、 0x32}、

在未通过寄存器设置55mA 后、我们尝试通过外部电阻器设置电流、只需将寄存器 BQ25120_FASTCHARGE_CTL_REG 更改为0xFC;

ISET 上的外部电阻为3.6KR;

 IPRETERM 上的外部电阻为4.99KR;

然后、我们测试快速充电电流为55mA;

但我们遇到了另一个问题、即即使电池电压达到4.2V、也无法终止电流;

您能否分享一些解决此问题的技巧?

谢谢、此致

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确的做法是、获得精确55mA ICHG 的唯一方法是通过外部电阻器设置。

    当处于外部 ISET 中时、您还必须为此配置预充电电流。 查看数据表第39页的脚注、了解如何为所需的预充电电流配置预充电电流寄存器(0x04)