This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 元件损坏导致电路板故障

Guru**** 2806445 points

Other Parts Discussed in Thread: INA239-Q1, INA239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933832/component-broke-up-causing-board-failure

器件型号:INA239-Q1
主题中讨论的其他器件: INA239

我在设计中使用的是 INA239-Q1。 该组件是在 TI 网站上作为预览订购的、我认为值得报告故障、即使我不确定是否是由组件本身引起的。

INA239用于监控连接到48V 输出 DCDC 转换器的负载。 电路板上有一个闪存、组件停止工作、通过\ALERT 信号保持在低电平来发出故障信号。 对于报告的故障、我没有时间读取状态寄存器、但即使在经过多次循环通电后、组件也无法恢复运行、即使其周围的电压电平处于预期范围内。

图片下方显示了故障器件的所有生产详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giovanni、

    感谢您使用 TI 论坛。 您能否分享有关设置/失败事件的更多详细信息? 在此事件发生之前、器件工作了多长时间? 此外、"闪存"事件意味着什么? 器件/设置是否受到 ESD 的影响? 两个引脚是否暂时短接在一起? 发生该闪存时发生了什么情况? ALERT 引脚上的上拉电阻器的值是多少? (如有任何其他有用的信息,也将不胜感激)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该系统自几周以来一直在运行,而不是持续运行。

    它已被重复用于使用一个48V DCDC 转换器为负载加电。 电流监控分流器的电阻为7.5E-3欧姆、测量的电流大约在10A 至30A 之间。

    "闪光灯"是一款来自电路板上某处的短时间闪光灯。 不幸的是、事件发生时、没有人直接查看系统。 直流/直流输出端的电压瞬态可能会导致过压、但据我们观察、直流/直流输出相当稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giovanni、

    是否有任何方式使过压条件过大  、高于 INA239引脚的绝对最大额定值。  这很可能是一个可能会损坏 INA239的条件。  低于 GND 是最常被忽略的条件之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们注意到由于接地线断开而产生的较大干扰。 可能是由于这种情况发生了一些破坏性瞬变。

    我还不能提供更多的细节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giovanni、

    您认为自己找到了根本原因吗?  您是否已在修复了此项目的情况下测试了另一个电路板、并且没有发生其他损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不是 Javier、

    但我相信、更换 损坏的零件后、改进的接线将会有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giovanni、

    感谢您的更新。  我将关闭该帖子、但如果我们需要跟进、请告知我们。