This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:输入功率受限时的充电器行为

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935246/bq25125-charger-behavior-when-input-power-is-limited

器件型号:BQ25125

您好!

如果我的5V 输入源只能提供高达200mA 的电流(即1W 无线接收器)、但我的 BQ25125充电器设置为300mA、并且电池当前为3V (电池稳压电压设置为4.2)。

1)无系统负载和2) 100mA 负载时、系统将如何工作?

在充电电流最终达到终止电荷之前、我的输入电源电压是否会降低?  请详细说明。

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件具有 VINDPM、如果输入电压低于 VINDPM 设置、该器件将降低充电电流。