This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:LM25141Q 的 EMI/EMC 数据

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25141, LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935180/lm25141-q1-emi-emc-data-for-lm25141q

器件型号:LM25141-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25141LM5141

您好!

我想知道器件-LM25141QRGETQ1是否有任何 EMC 报告;

我的工作条件是 VIN=14V;VOUT=5V/13A 最大值   是否有数据可用于440kHz/2.2MHz (或两者(如果存在)? 。 与指定的工作规格相似或接近将会有所帮助。

Regads

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将要求该产品的应用工程师查看我们是否有任何可用数据。

    我会尽快返回给您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我随附了一份报告、其中包含 LM25141的 EMI 数据  

    这是我们拥有的唯一数据。

    此外、该器件的产品页面上还有许多资源可为您提供帮助

    以实现良好的 EMI 性能。

    请注意、LM5141和 LM25141是具有不同额定电压的相同器件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我在这里附上了这份报告。

    很抱歉造成混淆。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../tidt001.pdf