This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:如何使用 fsw (maxshift)公式?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935495/tps54160-how-to-use-the-fsw-maxshift-equation

器件型号:TPS54160

数据表中包含一个公式、用于计算由于频移保护功能而产生的最大开关频率。 该公式需要 fdiv (频分因子)和 Voutsc (短路期间的输出电压)和 Ioutsc (短路期间的输出电流)

FDIV 为1、2、4或8、因此我不确定要将哪个公式插入该公式。 它是否取决于电路的工作条件?  

Voutsc 应该为零、对吧?  

Ioutsc 就是之前电流在短路发生时流经电感器的任何电流。 但是、该公式中包含了什么数字?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在等式#13中、对于最坏的短路情况、您将使用 VSC=0。

    对于电感器电流、您将在电气中使用电流限制  

    特性表。  使用 TON=130ns。

    使用 FDIV=8。

    谢谢