请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54160 数据表中包含一个公式、用于计算由于频移保护功能而产生的最大开关频率。 该公式需要 fdiv (频分因子)和 Voutsc (短路期间的输出电压)和 Ioutsc (短路期间的输出电流)
FDIV 为1、2、4或8、因此我不确定要将哪个公式插入该公式。 它是否取决于电路的工作条件?
Voutsc 应该为零、对吧?
Ioutsc 就是之前电流在短路发生时流经电感器的任何电流。 但是、该公式中包含了什么数字?