This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL594:输出 CTRL、

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929375/tl594-output-ctrl

器件型号:TL594

大家好、

输出 CTRL 引脚(13引脚)断开时的设置是什么?

然后、REF 电压仅为5.6V、这是一个器件、您认为会出现什么问题?


此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果引脚13开路、则器件控制不确定-根据表1功能表、引脚13必须接地或连接到 Vref。

    测量电压时、请在 VREF 和接地之间添加1k Ω 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    感谢你的答复。

    您是否有针对输出 CTRL (13引脚)的阈值或迟滞?

    关于 Vref、
    您认为 为什么输出5V 以外的电压?
    如果有任何引脚断开或断开、是否会发生这种现象?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表要求将引脚13连接到 GND 或 REF。 因此、没有阈值规格。 请按照数据表将该引脚连接到 GND 或 REF。

    使用1k 欧姆电阻器测量 REF 引脚电压、还显示了负载调节。 因此、如果< 1mA 或开路、则 REF 负载调节不在数据表中。 因此、确保负载 REF 满足最小负载要求。

    如果任何引脚发生故障或断开、则需要指定该引脚、因为没有任何引脚具有与 REF 相同的负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    感谢你的帮助。

    您能给我有关 Vref 电压的建议吗?
    我的客户 测量的 Vref 电压为5.6V。
    电流超过1mA。
    可能出现哪种异常?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表、当 Vref 引脚 IO = 1mA 时、Vref 在 VCC = 15V 时应在4.95V 至5.05V 范围内。 如果您的测试显示 Vref 在相同的工作条件下不在数据表中、则您电路上的 IC 可能会因某种原因损坏或因可能的损坏而存在一些缺陷。 您可以更换新装置以重试。

    如果 IC 不在规格范围内、您可以联系当地的 TI 销售人员、并要求开始故障分析、以查看可能的损坏或缺陷、并帮助您消除电路中的可能原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    非常感谢您的快速回复。

    是的、此设备怀疑存在氯腐蚀。

     如果氯腐蚀增加了电阻、Vref 是否会增加?
    或者、如果任何引脚被氯腐蚀、Vref 是否会发生变化?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    故障样品需要通过 FA 来找出其运行超出规格的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    我想在其他问题出现故障时了解更多详细信息。
    我想 验证客户电路中的操作异常。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何继续是您的决定。

    不在 数据表中的 IC 操作需要通过 TI FA 来帮助确定损坏或缺陷的来源、从而找到消除的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    谢谢你。
    我明白了。

     您是否有 VREF 电压在1mA 或更高时的变化图?
    并且、是否有针对输出的最小/最大导通时间或关断时间调节?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从1mA 到10mA 的 IO Vref 调节范围在35mV 以内、因此与5V 相比非常小。 如果 IO > 10mA、Vref 将关断至零。 所有这些都在数据表中。 VREF 为模拟电压、无最小/最大导通或关断时间。 如果您看到打开和关闭、则很可能会触发短路、您需要将输入电流限制在1mA 至10mA 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我了解 Vref。
    当 Vref=0V 时,IO 10mA~50mA 吗?


    很抱歉、我的解释不好。
    我会问你同一个问题的另一个词。

    C1pin (8引脚)或 C2pin (11引脚)是否有最小/最大导通时间或关断时间调节?

    此致。
    Kengo。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 Vref = 0时、其输出电流可介于10mA 和50mA 之间。

    C1和 C2引脚的最大占空比基于表1、具体取决于 输出 CTRL 引脚的连接位置。 如果连接到 Vref、则 C1和 C2每个最大占空 比为45%、如果连接 到 GND、则 C1或 C2最大占空比为90%。

    C1 或 C2的最小占空比基于第6.6节。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    输出 CTRLpin 连接到 GND、因此您的注释中 C1和 C2的最大占空比为90%。
    我的理解是否正确、90%是导通(VCC/上拉)、10%是关断(GND/E1orE2)?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    90%表示 C1-E1和 C2-E2的双极晶体管导通时间比。 请参阅数据表第8页和第9页。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我清楚明白这项责任。

    如果占空比损坏或出现故障、该占空比是否可能保持恒定?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试使用新装置进行检查。 但是、如果它的占空比保持恒定并且不跟随输入、那么它看起来是错误的。 您需要检查以了解情况。 这是可能的、但您必须检查 IC 是否损坏或您的其他电路是否有问题。