This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801-SEP:热保护阈值

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS73801-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933007/tps73801-sep-thermal-protection-threshold

器件型号:TPS73801-SEP

您好!

TPS73801-SEP 数据表提到了集成式热保护、但我找不到有关它的更多信息。

您能否提供发生保护时的阈值以及任何其他有用信息(例如、如果阈值上存在迟滞、或者器件在过热保护后应断电)。

感谢您的考虑、

此致、

Christian Fallouh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    热过载保护电路在175c 附近时才会跳闸。

    它提供了针对灾难性情况的保护、并且不能确保器件不会超过结温150°C 的绝对最大额定值。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    感谢您的回答。

    发生保护时,组件如何恢复? 此保护是否有任何迟滞? 或者是否需要复位?

    此致

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    无需复位即可从热关断状态恢复。  当温度降至阈值以下时、器件将尝试进行调节。   

    应存在一定程度的迟滞、但这不是一个已表征或已测试的参数。

    来重复。  热保护旨在保护系统免受灾难性故障的影响。  它不能确保 TPS73801-SEP 器件保持在建议的运行条件内、也不能低于绝对最大额定值。  也就是说、热过载可能会损坏器件。

    此致、

    涉水