This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS65217DEVM:TPS65217DRSLR 电源问题

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217DEVM, TPS65217
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935368/webench-tools-tps65217devm-tps65217drslr-power-issue

器件型号:TPS65217DEVM
主题中讨论的其他器件: TPS65217

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好  

当 TPS65217DRSLR IC 有时通过切换开关连接到直流电源时会出现上电问题,但 IC 会持续工作,直到电路板通过切换开关关闭。 当开关再次打开时、电源管理不工作(未获得输出电压)、任何人都可以建议该解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manohar、

    为什么这个问题是指"WEBENCH 设计工具"? 此 PMIC 没有 WEBENCH 支持。 这是错误吗?

    在使用 TPS65217DEVM 时、请记住、该器件用于评估器件的电源功能(输出电压、纹波、负载瞬态等)。

    但是、在测试设置中、您可能没有将电池连接到 EVM。 此外、即使在将电源开关切换至交流引脚后、您也可能会或不会连续地在 VIO 上施加电压。

    简而言之、这些类型的非标准用例可能会导致器件的内部状态机出现一些问题。 该器件默认将 VBAT 用作电源、如果您快速移除并重新应用 VAC (小于1s)、并且 VBAT 引脚上仍有电压、 然后 VSYS = VBAT、看起来有一个电源可用于 TPS65217 PMIC 的数字内核。

    避免此问题的最佳方法是在重新接通电源之前确保>1s 的 VAC=0V、或在重新接通 AC 引脚电源之前 VBAT=0V。

    本主题还提供了一份应用手册、标题为 《设计稳健的 TPS65217系统以实现 VIN 欠压保护》。