This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:需要 PCB 布局方面的帮助。 非常感谢您的建议和提示。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935127/tps53515-need-help-with-pcb-layout-advice-and-tips-greatly-appreciated

器件型号:TPS53515

大家好、我正在对一个包含 TPS53515 IC 的电路板进行布局、以便将微控制器和一些可寻址 LED 条的锂离子电池电压降至5V。 如果在发送要制造的电路板之前收到有关布局的反馈、我将不胜感激。 请记住、我是手工焊接的、这是一个小型原型批次。

一些信息:

SW1不会装配0.1接头、而是装配2根厚铜线、这些铜线将焊接到摇臂开关上。 此设置的电流处理能力不应受到影响。  

我遵循了 WEBENCH 给出的原理图、但是该原理图中 VBST 引脚上没有包含3欧姆电阻器。 是否需要该电阻器? 这里的另一个线程表明它是这样的。

如果布局正确、SW 和 PGND 之间的缓冲电路是否必要?

我已包含原理图和 PCB 布局图片。

此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在查看您的布局、 我将在早上提供反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总的来说、原理图和布局看起来不错。   

    我的意见如下

    是否有必要? SW 和 PGND 之间的缓冲器电路  

    将组件放在 PCB 上、

    如果 SW 到 PGND、则可选择 NOOP

     振铃小于绝对最大额定值

     

    是 VBST 引脚上所需的3欧姆电阻器

    使用0欧姆、如果 SW 连接到 PGND、则使用1至3欧姆

     振铃小于绝对最大额定值

     

    NoPop R7或 R6

     

    检查电池内部阻抗和开关阻抗、

    考虑 C2附近的大容量输入电容器。

    为 R3、R9和 R4添加安静的 GND 覆铜、使用一个过孔连接到 GND 平面

    在 GND 平面的引脚22附近添加过孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。