This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23734EVM-094:复位绕组问题

Guru**** 2384070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23734EVM-094, TPS23734
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935310/tps23734evm-094-reset-winding-question

器件型号:TPS23734EVM-094
主题中讨论的其他器件: TPS23734
尊敬的*:
我对 ACF 设计 TPS23734EVM-094有疑问
 在 TPS23734 EVM 上、变压器 T2具有额外 的初级绕组(引脚4和5)。
如果我理解正确、这是复位绕组、对吗? 您能告诉我们为什么在 ACF 配置中需要这种配置吗?
它说有源钳位技术的优势 是:"变压器复位无需额外的复位绕组或耗散钳位"  
此致、
David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    变压器的引脚4和5称为辅助绕组。 这是为了为 IC 供电。 IC 本身不由 VDD 供电。 它由 VCC 供电、然后电压会降低。 有关更多详细信息、请参阅数据表中的方框图。  

    由于这会为 IC 供电、因此在所有设计中都是必需的。 然而、这不是一个复位绕组、因此有源钳位的优势得以保留。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师