This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:参数查询

Guru**** 2533610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935041/tps54531-parameter-inquiry

器件型号:TPS54531

大家好、

你好。

我的客户正在分别查找器件每个引脚的以下参数详细信息:Vol、VOH、IOL、IOH、ViLmax、 ViHmin  

它们需要 特定于 IC (8引脚 IC) TPS54531DDAR 中每个引脚的详细信息。

此致、


Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!  

    请参见下面的  

      输入/输出   VMAX Vmin Ioutmax   Iout 最小值  
    引导 输出   38 V   拉电流100mA 0a
    输入电压 输入 30伏 -0.3V 电流限制   不适用
    英文 输入   6V -0.3V 灌电流100uA 0a
    SS 输入   3V -0.3V 灌电流200uA  
    pH 输出   30伏 -0.6V (-5V、持续10ns) 电流限制    
    比较 输出   3V -0.3V 灌电流200uA 0a
    VSENSE 输入   3V -0.3V 源电流10uA    

    谢谢  

    Tahar