This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:启动电流尖峰较大问题

Guru**** 2514345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934220/tps61021a-large-startup-current-spike-issue

器件型号:TPS61021A

您好!

我 在设计中使用 TPS61021DSG、这是一种使用 BLE 的数据采集系统。 我使用1.4V 锌空气电池为我的电路供电、以在输出端产生3VDC。  

我遇到的问题是、使用锌空气1.4V 时、电路未通电。 在使用直流电源进行测试以进行详细研究后、我意识到、当我们向电路施加1.4V 电压时、初始电流会达到53mA、并在20mA 下稳定、这会导致我的电池不支持该初始浪涌。  

随附的是我的电源部分和我捕获的视频、其中介绍了该场景。 是否有人可以查看设计并帮助我了解这种情况的发生原因?  

最好

Lakshmikanth

e2e.ti.com/.../VID_2D00_20200824_2D00_WA0017.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您发帖。 您是否曾尝试在无负载的情况下启动电路? 对于 TPS61021、为了使其正常工作、应在无负载条件下启动、Vout 升至目标值后再添加负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的回答。 我已通过将所有外设和处理器置于睡眠模式来移除负载。 但仍然看到浪涌电流。 我还将100uF 输出电容器替换为22uF。  

    我怀疑输入端的 MOSFET 会产生此浪涌尖峰。 您认为在该设计中使用 MOSFET 是合适的吗?  

    最好

    Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您可以直接将电池与 TPS61021A 相连。 不确定这是否是由输入 FET 引起的、但如果 FET 突然导通、则输入侧会出现一些浪涌。