This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:CS 引脚和电压输出上的1kHz 纹波

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935252/ucc28742-1khz-ripple-on-the-cs-pin-and-voltage-output

器件型号:UCC28742

大家好、

我的客户发现、UCC28742的 CS 引脚和输出上有1kHz 的小纹波、我们尝试调整了环路、但没有任何变化。 纹波频率似乎恒定、也无法在数据表中找到一些信息、因此要检查您是否正常或是否适合对其进行优化?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    UCC28742的 CS 引脚是电流感应输入、因此 CS 上的信号不是"纹波"、而是电流感应电阻器(Rs)上的电压。
    该信号波形 需要是周期性锯齿波、不应进行大量滤波以保持平滑。

    控制器必须定期切换以向输出提供电源、从而使 Vout 保持稳定。  显然、在该设计中、负载条件需要~1kHz 的开关频率来保持稳压。  如果您增加负载、它将增加频率。  输出端的纹波电压频率将遵循开关频率。  环路补偿的任何调整都不会改变该频率或纹波电压振幅。  

    对补偿的更改可能会降低环路对瞬态负载阶跃事件的响应、也可能导致不稳定、但不会改变纹波。 只有增加输出电容或降低其 ESR、才能降低纹波电压振幅。  

    根据此帖子中的信息、控制器运行正常。

    此致、
    Ulrich