This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:铝电容器布局问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935384/lm5069-aluminum-capacitor-layout-issue

器件型号:LM5069

你(们)好

有关输出铝电容器布局问题的更多信息

Capactor 安装:

表面贴装电容器。 根据目录或产品规范设计 PC 板上的铜焊盘

请勿在电容器密封侧下方通过任何电路走线。 迹线必须在电容侧面经过1至2 mm 的距离。

3.不要在双面 PC 板上的电容器下方通过任何过孔  

在设计双面 PC 板时、请勿在电容器的密封侧下方找到任何铜走线

如何在顶层规划布线和过孔?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    您可以使用为系统提供所需间隙的电容器支架。

    此致、Rakesh