This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:TPS2546的真值表

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934105/tps2546-truth-table-for-tps2546

器件型号:TPS2546

我们使用您的 TPS2546设计了 USB 电路原理图。

真值表(规格 P. 28)的设置为 CTL1:1 CTL2:1 CTL3:0 ILIM_SEL:0。

我对 真值表有两个问题。

如果   真值表的设置为 CTL1:0 CTL2:0 CTL3:0 ILIM_SEL:0、

   USB_Data 行已断开?

   和外部器件的电源电流为0mA?μ A

2.如果   真值表的设置为 CTL1:1 CTL2:1 CTL3:0 ILIM_SEL:0(电流限制设置:ILIM_LO)、

   ILIM_HI 端口 打开是否 正常?    还是 需要  下拉寄存器?

此致

松冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.正确。 当 CTL1、2、3和 ILIM = 0时、USB 线路被断开并且 VBUS 被保持在低电平。 由于 VBUS 被拉至低电平、因此没有电流限制

    2.如果未使用任何使用 ILIM_HI 的设置、则可以将该引脚保持未连接状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam San

    感谢您的支持和评论。

    我想补充一个问题。

    我想知道 真值表的设置“VBUS=5V,外部器件的设置为0mA”。

    是否超出设置范围?

    此致

    T. Matsoka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    感谢您的支持和评论。

    我想补充 另一个问题。

    我想实现的是"USB_connected "和"VBUS=5V" 以及"2100mA"的外部器件  

    如果  真值表的设置为 CTL1:1 CTL2:1 CTL3:1  ILIM_SEL:1、

    有可能吗?

    此致

    松冈