This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:Webench 电源设计器中不提供 LM27762

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935205/lm27762-lm27762-not-available-on-webench-power-designer

器件型号:LM27762
主题中讨论的其他器件:LM2776

LM2776数据表中指向 Webench 电源设计器的链接不起作用。 我希望查看5.5V 输入电压至+/-5V ~200mA 的设计、请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Webench 链接已关闭进行维护。 它将会回来、但我无法保证您的日期准确无误。

    根据我的经验、5.5V 输入电压至+/-5V 输出电压看起来不错。

    如果您有任何疑问、请告诉我、如果我回答了您的问题、请点击"已解决"!

    此致、

    Febin