This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:实现 USB OTG 的预期反向电流

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933820/tps2121-intended-reverse-current-to-achieve-usb-otg

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: BQ25611DHi团队、

TPS2121是否能够处理从 OUT 到 IN1的预期反向电流以实现 USB OTG? 如果可能、来自 OUT 的电流必须流入 IN1 (USB)、但不流入 IN2 (交流适配器)。 通常、由于采用 TPS2121、TPS2121的每个输入都可以同时连接 USB 充电器和交流适配器。 TPS2121的输出端连接到具有 OTG 功能的电池充电 IC、例如 BQ25611D。

此致、
Kazuto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuto-San、

    遗憾的是、TPS2121无法支持 USB OTG 由于具有反向电流保护功能、它无法在阻止反向充电之前提供足够的电流。

    一种可能的替代 方案是使用2个具有足够反向电流能力的分立负载开关将电源多路复用到主机、或添加一个反向并联负载开关、以便在需要 USB OTG 时用作正向导通。

    我希望这有助于回答您的问题、如果您对此有任何其他问题、请告诉我。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Dimitri,谢谢!