This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:CAD 设计详细信息

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22916
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935196/tps22916-cad-design-details

器件型号:TPS22916

大家好、

我们正处于 TPS22916的 CAD 阶段、两个小细节让我们印象深刻:

  1. 阻焊层开孔与外露金属之间的建议间距最大为0.05mm。 我们还有其他类似的 BGA、它们具有间距或2.5mil/0.064mm。 我们是否可以为 TPS22916使用相同的间距?
  2. 所示焊锡膏的覆盖范围要远于暴露的金属。 我们从未见过焊锡膏超过金属、为什么这里的情况如此呢?

此致、

Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramon、

    1.虽然可能可以、但我们建议遵循 TPS22916 d/s 中的 NSMD 间距指南

    2.焊锡膏的应用范围应略大于焊盘、这被视为一种良好的做法。 一个原因是、增加的材料量使得焊球在回流后比焊垫略宽、这有助于确保所有焊球的良好接合和完全接触。 请参阅 此 PCB 指南文档中的第24.2节、其中提供了一些良好的信息和更详细的解释。

    如果您对此有其他疑问、请告诉我。

    最好

    Dimitri